This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:支持25MHz SVID CLK

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887783/tps53679-supports-25mhz-svid-clk

器件型号:TPS53679

大家好、

我有一个客户的问题。

CPU BCLK 为100MHz、SVID CLK 将为25MHz。

TPS53679是最低 SVID 时钟频率43MHz 规范。 它可以支持25MHz 吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    是的、支持25MHz、最低43MHz 意味着 TPS53679可支持高达43MHz 的频率。

    谢谢

    Chasel