This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:IEC 62368

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887673/bq24045-iec-62368

器件型号:BQ24045

大家好、

我的客户正在使用 bq24045进行 IEC 62368-1认证。 如下图所示、其中一项标准 M4.2.1规定 IC 的输入和输出直接短路、充电电流不能超过电池规定的最大电流。

但是、客户的实际测试发现必须超过电池指定的最大电流。 但是、从标准来看、如下图所示、如果 IC 符合第 B.4条、则此短路测试可以免除。

但是、B.4条要求芯片满足第9条的要求。

如下图第9条所示、IC 只需满足 G9.2、G9.3或 G9.4的测试要求即可免除短路测试。

  因此、有必要向产品线确认 bq24045是否满足 G9.2的测试条件? 请发表意见。 谢谢。

此致

张奥林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olin

    我对此有一些信息、并将通过电子邮件与您进行离线联系。