This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28517:UCC28517 EVM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28517, UCC28511, UCC28513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887551/ucc28517-ucc28517-evm

器件型号:UCC28517
主题中讨论的其他器件: UCC28511UCC28513

大家好、团队、

我的客户计划使用 UCC28511和 UCC28513;他们进入 UCC28517 EVM、从此处所示的原理图中、他们想知道是否可以安装某些组件。

e2e.ti.com/.../sluu117c.pdf

图3显示了电路:

-在 PKLIMIT 和 Mout 上,建议使用或强制使用二极管?

-建议或强制执行 IAC 上的操作者?

-在 ISENSE2上,建议还是强制使用用于盲去测量的整个电路? 芯片内是否有内部硬件"盲"流程?

提前感谢您。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    • 这些二极管是必需的。 它们的功能是将 PKLMT 或 Mout 上的任何负电压限制为一个二极管压降。
    • 还需要 IAC 上的电容器。 选择该器件是为了滤除任何开关噪声、并且不会因太大而使输入整流交流信号失真。
    • 您在 ISENSE2上提到的电路会创建前沿消隐信号、该信号在反激 FET 初始开启时在 ISENSE2上下拉。
      这样可消除 ISENSE2上的任何初始尖峰。 这可能不是必需的、因为 ISENSE2输入上还有一个小型滤波器。
      该小型滤波器由 R11和 C13组成

    此致

    John