This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC74100EVM:当输入电压调节放大器时、输出电压下降;输入电压调节放大器时、输出电压无法生成、并且输入电压为<4.7V

Guru**** 2643545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC74100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886923/tpic74100evm-vout-drop-when-vin-is-adjusting-vout-couldn-t-be-generated-when-vin-4-7v

器件型号:TPIC74100EVM

大家好、

我对 TPIC74100EVM 的使用有两个问题。

1.当输入电压从5V 调整到6.5V 时、输出电压下降。 它在 Vin 中发生的电压大约为5.8V。 开关从 Q1/Q2变为 Q3/Q4、压降电压约为200mV。 我是否可以添加一些组件来消除压降电压?  

2.当输入电压小于4.7V 时无法生成输出电压、数据表的特性是输入电压可以在输入电压为1.5V-40V 时运行、我可以设置一些引脚让 IC 在1.5V-40V 下工作吗?

电源 我在 EVM 的 C5/C6中添加了 Vin。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    在第一/第二次观察中、测量中的输出电流是多少?  

    在第二个观察结果中、您是否在将 VIN 降低至4.7V 之前首先启动 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    1. 我测得的值为0.2A/0.4A/0.6A,它们都有问题。

    2.否、当输入电压为4.7V 时、我启动 IC。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有什么意见?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    如数据表第14页所述、 该器件在 VIN=5.8V 条件下确实从升压模式转换为降压模式。 因此无法消除它。 但我想我们可以尝试增加输出电容器、以减少这段时间内的纹波。  

    首先、器件需要在 VIN>4.7V 时启动、然后再降至1.5V。 在低输入条件下、输出电流很小、请参阅图3