This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:升压期间的电流吸收

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887687/tps63802-current-comsumption-during-boosting

器件型号:TPS63802

您好!

我已将 TPS63802稳压器配置为输出3.7V。 稳压器的输入是锂聚合物电池。

我的问题是:

如果输入电压为3.2V、则输出将升压至3.7V。 这种升压是否会消耗电流?

如果是、稳压器消耗了多少电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    没有完美的转换器、始终存在一些损耗、并且效率始终低于100%。 对于您的工作条件、并假设器件在省电模式(MODE 引脚连接到 GND)下运行、这是作为输出电流的函数的典型效率:

    VIN = 3.2V、Vout = 3.7V、PFM 模式、室温:



    例如、如果输出电流为200mA、效率为92%、输入电流为:

    IIN =(Vout * Iout)/Vin / eff = 251mA

    此致、
    密耳