This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:输入电容器选择。

Guru**** 2517650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887677/tps61099-input-capacitors-selection

器件型号:TPS61099

您好!

关于输入电容器选择、对于应用、3.6V 输入、4.1V 输出和100mA 输出电流、数据表显示只有10uF 陶瓷电容器是可以的、但 WEBENCH 电源设计器提供了所需的另一个150uF 大容量电容器。

我的应用是否需要150uF 聚合物电容器?

此致、

马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei:

     我是否可以知道您期望的输出纹波是什么? 如果没有特殊要求、则10uF 正常。