This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:如果输出端有电压、芯片是否受到影响以及是否产生电源;

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886058/tps61230-if-there-is-a-voltage-at-the-output-whether-the-chip-is-affected-and-whether-power-is-generated

器件型号:TPS61230

你(们)好
当我们使用 TPS61230时、它可能与一般用途不同;电路原理图如下:
出现了一些问题:EN 关断时(EN 关断时、通过 U7将3.3V 电压添加到 TPS61230的 VOUT)、输出端是否存在电压、芯片是否受到影响以及是否产生电源;

谢谢你

此致

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    当器件关断且在 Vout 上施加3.3V 电压时、Vout 引脚中会有一些泄漏电流。 反馈电阻器 R65、R66也会消耗一些电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    感谢您及时重播。

    您能否向我展示反馈电阻器 R65、R66有多少消耗电流?  或如何计算?

    然后、我按 如下方式修复电路原理图、添加 二极管以避免电流、它是否有用?

    谢谢你。

    Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    反馈电阻器的消耗电流为3.3V/(R65+R66)。

    您能否指定 R65、R66的电阻以及 C30、C20的电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 二极管有助于避免泄漏电流流向 VBAT。