This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064EVM-004:电感器、点、旋转

Guru**** 2538910 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887642/ucc28064evm-004-inductor-dot-rotation

器件型号:UCC28064EVM-004
主题中讨论的其他器件:UCC28064A

UCC28064A를 사용한 EVM 3가지를 비교해봤습니다。

300W、500W、700W의 회로도를 보게되면 300W와"500W、700W"의 인덕터 닷 방향이 달랐습니다。

<300W>

<500W>

<700W>

3개의 EVM 모두 보조권선이 접지로 향하는 건 동일하지만、300W의 닷은 인덕터의 왼쪽에 있고、500W와 700W는 오른쪽에 위치하였습니다。

정확한 기준이 무엇인지 알고 싶습니다 μ A。

그리고 닷방향이 회로도와 다르게 되면 어떠한 현상이 생기는 지 알고 싶습니다 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeyup、

    感谢您的联系。 当 MOSFET 关断时、电感器上的电压应等于 Vout - Vin。 在此期间、ZCD 引脚电压应为正。 所有3种设计均已正确连接。 只要 ZCD 信号连接到绕组上的正确引脚以在 MOSFET 关断时具有正电压、这两个点方向都可以。

    此致、

    本·洛夫