This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:使用双器件防止单点故障?

Guru**** 2527670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887570/tps25982-use-dual-devices-to-prevent-single-point-failure

器件型号:TPS25982

我希望使用 TPS25982控制24V @ 1.25A、但不能有单点故障、例如从输入到输出短路。

如果我将一个 TPS25982放置在高侧、另一个放置在回路侧、它是否仍然正常工作、或者最好将其中的两个串联放置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持!

    我们看到客户使用两个串联器件来支持 单点故障、例如输入到输出短路。

    此致、Rakesh