This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012EVM:LP5012无法正常工作+进入和退出 GUI 时出现错误消息。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885775/lp5012evm-lp5012-not-working-error-message-on-entering-and-exiting-the-gui

器件型号:LP5012EVM
主题中讨论的其他器件:LP5012USB2ANY

安装和使用该软件的最后一个版本未能解决问题。

(请参阅 e2e.ti.com/.../3228404)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannich、

    您的问题是否与此主题相同?

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/885803/3276286#3276286

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、这是同一个问题、但我无法将建议的解决方案(使用 I²C 地址0x14)与最后一个 GUI 版本结合使用。

    它显示无效地址或类似消息、不取值0x14。

    对于 GUI 而言、似乎只有0x28和0x29是可以的(如 GUI 文档中所述)、但两者不起类似作用。

    我在 EVM 板输入端捕获了 I²C μ s 信号(SDA 和 SCL 信号)。 也许您可以告诉我您是否看到错误(启动条件似乎不好、意味着 EVM 的 LP5012对地址进行了错误解码;但我不确定这一点...

    I²C、在捕获的底部有使用大约1.5V 阈值的 PicoScope 示波器解码。

    我尝试了2种不同的 USB2ANY、并得到了类似的信号布线...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yannick、

    我们构建新版本 GUI 的原因是将 LP5012/09地址提供给0x14~0x17。 请单击 Help -> About (帮助->关于)、帮助您检查计算机中的 GUI 版本(新版本是在2018年12月26日构建的、旧版本是2018年9月03日构建的)。 您可以删除 GUI 并再次安装新版本。

    我在下面附加了新的 GUI E2E 网络。
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/855538?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LP5012