This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找电池充电 IC 和电池百分比指示器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ24610, TLV840, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886903/looking-for-battery-charging-ic-and-battery-percentage-indicator

主题中讨论的其他器件:BQ24172BQ24610TLV840BQ25713

大家好、TI、我正在寻找一个只感应锂离子电池电压并提供输出的 IC、通过应用滤波器、我无法在 TI 网站上找到相应的 IC。 我只需要一个具有此功能的 IC、而不是复杂的电池电量监测计。 此外、我还在寻找独立电池充电器 IC (独立)。 我的系统在9-12v 之间工作、额定电流为2.5A、电池组配置为3s、2p (11.1v、6000mAH)、适配器额定值为65W (15V、4.2A)。 是否有人可以通过为上述评级选择最合适的 IC 来帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    BQ24172或 BQ24610电池充电器可满足您的应用需求。   

    我不知道读取电池电压(ADC?)的独立 IC 并输出电池充电百分比。  您可能会考虑使用一个低 IQ 监控器(如 TLV840)梯形来感应电池电压并报告电池何时高于或低于特定百分比(例如10%、30%、50%、70%)。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的回复

    我阅读了 BQ24172和 BQ24610的数据表。

    在此、根据数据表、与电池组电压相比、TI 建议使用额外的1.5V 至2V 输入电源。

    我的电池组配置有3节串联电池、电压为12.66v、因此我必须提供大约15v 的电压才能正确为电池充电、但这里的问题是、我的系统的空闲电压介于9到12v 之间。  

    如果我施加15V 电源、我的系统将无法正常工作、我们可以针对此问题采取哪些其他措施。

    谢谢、此致

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    您有2个选项:

    由于 TI 没有独立的多节降压/升压充电器、因此您可以使用上面2个降压充电器中的一个、并仅在充电器前面放置一个升压转换器。

    2.您可以更改为 BQ25713主机控制型降压/升压充电器。  主机发送 I2C 命令来控制充电器。

     此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我也会研究另一个 IC