This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:激光雷达偏置电源应用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887329/lm5155-lidar-bias-supply-application

器件型号:LM5155

尊敬的团队:  

在 LM5155的数据表中、我可以找到将 LM5155用作激光雷达偏置电源的系统示例(图43、44)。  

是否有关于使用 LM5155的激光雷达偏置电源的参考设计或设计指南?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢您提出问题并在您的应用中考虑使用 LM5155。

    在升压配置中、LM5155有一些高升压比设计。 这些设计可在 TI 参考设计网站上找到。 您的应用规格是什么? VIN 范围、VOUT、IOUT、开关频率要求?

    请随时直接与我联系。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、  

    在 TI 参考设计网站上找不到类似的应用。  

    -应用:激光雷达接收器偏置电源。  

    -输入电压:典型值24V,20~29V  

    -输出电压:最高220V  

    -Iout:几百 uA,低于 mA  

    -开关频率:不固定。  

    谢谢你。