This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:原理图审阅

Guru**** 2782645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886582/tps65400-schematic-review

器件型号:TPS65400

尊敬的 TI:

我们设计了一个与定制网络处理器配合使用的电源。

我们的噪声要求峰间值小于40mV。

请查看原理图、并在原理图中提供如电感值、C_Roll、RC、CC、Rfb1 Rfb2和 C1基础部分所需的任何修改的建议、如数据表图17中的电感值、C_Roll、RC、CC、Rfb1 Rfb2和 C1。  

e2e.ti.com/.../2330.pmu.pdf

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将于周一为您办理入住手续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 chu  

    一些意见:  

    "噪声要求峰间值小于40mV "  

    您的意思是 Vout 峰间纹波小于40mV、对吧?   

    2、"PWR_MAIN"的电压是多少? 是12V? 它的范围是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、  

     实际上、Vout 峰间值为40mV

     2、"PWR_MAIN"电压范围为12至16V

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chu  

    根据您的信息、请发表一些意见:  

    对于 U9000、  

    1、当输入电压为16V 时、对于0.88V 输出、由于最短导通时间限制、您必须将工作频率设置为~380kHz、因此建议将 R9042更改为~500KOhm。  

    2.电感器的建议:  

    设置 L9000 = L9001 = L9002 = L9003 = 4.7uH。  

    并为2.5V 输出电压添加另一个47uF。  

    3.补偿电路:  

    更改 R9000 = R9001 = R9002 = R9003 = 15k Ω。  

    对于 U9001、  

    工作频率可保持500kHz、R9048=374k Ω。  

    2.电感器的建议:  

    设置 L9004 = L9005 = 4.7uH。  

    设置 L9006 = L9007 = 10uH。  

    3.补偿电路:  

    更改 R9018 = R9021 = 15k Ω。  

    更改 R9019 = R9020 = 10k Ω。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、  

     感谢您的建议。 根据我的理解、您是否使用2类或3类来计算该值?

     在哪里可以找到 最短导通时间限制?

     与在 Vout_RIPPLE 计算中一样、我是否可以增加开关频率或 Cout 以减少  Vout_RIPPLE 计算?  

     

    U9000。

    1.我可以使用时钟分频器作为0.88V 输出并将其设置为250kHz。  

    2.由于空间有限、我更喜欢使用2.2uH。  

    3.我将用15k 进行测试。

    用于 U9001。

    2. 由于  空间有限、我更喜欢使用2.2uH。  

    3.我将用15k 进行测试。

    请在下面检查我的计算:

    e2e.ti.com/.../1070.PMU-calculation.xlsx

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chu  

    通常我们使用3类来计算值。  

    实际上、我给出的值基于 EVM 参考设计。  

    2.在 EC 表中、您可以看到最短导通时间 TON_MIN、TYP=80ns、max=150nS。  

    在应用中、我们应确保每个降压转换器的导通时间>= 150nS、否则、Voutx 将触发 OVP。  

    3.当然,您可以增加 Fsw 或放大 Cout 以减少输出纹波。  

    如果输出纹波较大、您可以将某些 Cout 保持未安装状态。  

    4、 最好为0.88V 时钟分频。  

    5.您可以减小电感值,但应确保电感纹波电流不超过最大降压输出电流的50%(buck1/2为4A,buck3/4为2A)。

    6.对于5V 输出电压、当 fsw 为低电平时、电感纹波电流过大、建议使用大电感。