This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:负载期间 TPS61023输出电压下降

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887079/tps61023-tps61023-output-voltage-drops-during-load

器件型号:TPS61023

您好!

我按照 数据表中的建议提示设计了一个带有 TPS61023升压转换器的 PCB。 升压转换器在没有负载的情况下工作正常、但负载输出电压显著下降。 请帮帮我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eralp、

    您能否展示布局和所选电感器器件型号?

    您是否有任何波形显示输出电压如何下降? 指定 VIN、Iout 条件。  

    电源电流限制设置是否足够高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、


    22uF:(GRM31CR61A226ME19L)

    10uF:(C0805C106K8PACTU)

    1uH:(SRN6045-1R0Y)

    第一张图片展示  了无负载时的输入电压(CH1)和输出电压(CH2)。  

    第二张图片展示   了负载条件下的输入电压(CH1)和输出电压(CH2)。

    最后一个是我的布局。

    我的电源电流足够高。 (5A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eralp、

    原理图、组件都不错、但布局不好。 对于直流/直流开关转换器、高电流布线应足够宽、元件放置尤其重要。 当高电流流经粗导线时、寄生电感、电阻会导致不稳定和意外性能。  

    请遵循数据表第10.2部分布局指南。