This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:具有复位脉冲的类似 IC gt;425ms?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887513/tps3422-similar-ic-with-reset-pulse-425ms

器件型号:TPS3422

您好!

是否有一个与 TPS3422类似的器件在整个温度范围内具有至少425ms 的复位脉冲?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    TPS3422系列没有任何其他计时选项可用。 我们可以通过可编程延迟电压监控器实现类似的行为。 您能否提供所需行为的时序图? 如果有任何信息敏感、请发送电子邮件至 michaeldesando@ti.com。 谢谢!