This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:Ika 阴极电流最小值与 IMIN

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI-Q1, TL431-Q1, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887543/tl431-q1-ika-cathode-current-minimum-vs-imin

器件型号:TL431-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431LI-Q1TL431

大家好、

数据表中的最小阴极电流规格让我有点困惑。 在建议的运行条件下、最小值被指定为1mA。 但是、表6.6中的 IMIN 规格显示最大值为0.7mA、标称值为0.4mA、没有最小规格。 您能不能帮助我了解这些数字为什么不同、以及为什么 IMIN 规格为最大值而不是最小值?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    这个问题没有明确的答案。 我认为这与传统有关、因为 TL431-Q1基于原始 TL431、初始版本中电流为1mA。 如果您需要的器件具有符合 EC 的 ROC、请查看 TL431LI-Q1。

    Ika (min)是用于调节的最小电流、我认为在该工作电流附近使用器件没有问题。 在 Ika (min)时、TL431-Q1将根据 EC 表运行并运行。

    请记住、TL431-Q1还具有基于内部运算放大器的交流参数。 当 TL431-Q1更接近 ika (min)时、器件的增益/相位较低、但仍可正常工作。 我经常看到客户将器件偏置为1.5x - Ika (min)的2倍以获得裕度和更高的增益。 这在交流/直流应用中至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    LI 版本将不适用于我的应用领域、我需要超过15mA 的 Ika。 Ika (min)规格和 IMIN 规格需要与汽车级器件匹配。 您能为我跟踪实际最小值吗?

    谢谢!

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    让我为您研究一下这个问题。 如有需要、请随时发送电子邮件、以便我们可以离线讨论。

    更详细地说、无等级 TL431-Q1的 Ika (min)为1mA、因此它与 ROC 相匹配。 我假设您的问题是、让 ROC 与 TL431B-Q1等级相匹配? 或者是否有此等级的单独行项目?