This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:输出电压调节

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886291/lm5146-q1-output-voltage-regulation

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5146

大家好、我叫 Fabrizio。  

我已经 使用 webench 设计了 LM5146-Q1的直流/直流降压转换器。

我的问题是:我可以使用来自微控制器的 PWM 信号来调节 FB 引脚上的输出电压吗?

我的想法是:

1) 1)我使用 ADC (微控制器内部)读取未连接 到 LM5146-Q1上 FB 引脚的 FB 电阻器上的电压

2) 2)如果我需要更多或更少的电压、我通过编程来调制我的 PWM 信号、并将其连接到 LM5146-Q1的 FB 引脚

3) 3)当我具有所需的输出电压时、我将 PWM 直流电压固定为典型 FB 引脚值

因此,我将尝试调光。 您可能建议在 FB 引脚上放置一个电位器、以便我可以调节电压、但我想通过信号(PWM)进行调节。

它能正常工作吗? 你对我有什么建议吗?

谢谢  

Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabrizio、

    是的、这应该是可以的。 我们有一篇关于如何实现这一点的文章。  

    http://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf

    您也可以执行类似这样的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的回答和链接信息。

    我有最后一个问题、不是关于调光。

    我将使用具有48Vac_rms 电源的 LM5146。

    因此、我将放置一个二极管电桥->纹波电容器-> LM5146。

    我已经使用另一个组件尝试过此配置、但我测量了较大的效率损耗(60-75%)。

    您对 LM5146有什么建议吗? 输入纹波是否需要大电容值?

    谢谢、此致、

    Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题、

    Webench 建议我使用4层 PCB、您认为有必要吗?

    如果我应该在2层 PCB 中重新设计 PCB、那么问题和我的设计与 Webench 设计之间的区别是什么?

    非常感谢。

    此致、

    Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、是的、需要使用大容量电容器来减少整流级之后的输入纹波。 有时、我会看到一个设计、其中包含电感器和电容器、以便在整流器输出端也具有某种滤波功能。 全波整流器将优于半波整流器。  

    对于4层、我建议使用这种方法、因为由于噪声等原因、最好使用 GND 层 尤其是当您运行频率更高时。 有时、使用控制器进行2层设计很棘手。

    最好先使设计工作、然后再进行优化。   

    谢谢、我希望这会有所帮助

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您认为我应该需要一个非常低的纹波值、还是 LM5146能够在输入中使用高纹波电压值?

    对于使用 LM5146的交流输入电压、您有什么建议吗? 例如、输出电感器的尺寸、我听说如果纹波输入电压较高、我必须使用高电感器值。

    谢谢、此致、

    Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabrizio、

    我认为、通常情况下、器件的纹波电压为标称输入电压的5%、这是可以的。 重要的是使陶瓷输入电容器更靠近 MOSFET、并确保输入电流环路较小。  

    另一篇好文章位于这篇文章中

    谢谢

    -Arief