This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164电流限制问题

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887555/lm5164-lm5164-current-limit-question

器件型号:LM5164

大家好、

VIN=80V、Vout=5V、在这种情况下、LM5164能否在2A 限制电流下正常工作?

BR、奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    我认为该器件的工作电流应为1A、电流限制典型值为1.5A

    谢谢

    -Arief