This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:PFC 控制器

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887478/ucc28064a-pfc-controller

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: UCC28064

该电路的设计参考了"700W 交错转换模式 PFC 参考设计"。

下面的电路是 UCC28064A 控制器原理图和 PFC 主板原理图。

当负载为0A 时、输出被确认为390V。
然而、在0.1A 负载下、输出下降至300V 并保持300V。 输出不再上升。
控制器似乎无法正常工作。

请检查电路图。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 UCC28064的偏置 VCC、然后检查 GDA 和 GDB 以查看所有这些是否正常、如果不是、您可以跟踪以查看导致它们错误的原因。