This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:输入 EMI 滤波器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885415/tlv62569-input-emi-filter

器件型号:TLV62569

尊敬的 TI:

我想将 TLV62569用于我的产品。 数据表显示开关频率为1.5MHz。 我是否必须为此降压转换器使用输入 EMI 滤波器? 由于、开关频率高于150kHz。

此致、

Yaaser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaaser、

    感谢您的联系。 EMI 滤波器要求因情况而异。 通常、如果您需要、您必须为您的应用定义、这将取决于 EMI 对您的终端产品/解决方案的重要性、以及与整个系统相比、降压电路的 EMI 影响有多大。  

    以下链接可能对您有所帮助: https://training.ti.com/application-specific-emi-considerations?context=1139931-1139962

    如果您需要帮助、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Zain Riaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    感谢你的答复。

    对于我的最终产品、我希望使用一个带有 TLV62569的输入 EMI 滤波器。 遗憾的是、在 Webench 中、我无法单击 EMI 滤波器按钮。

    此致、

    Yaaser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaaser、

    我理解您的担忧、遗憾的是、webench 中似乎没有适用于此器件的功能。

     EMI 滤波器设计 参考指南可用于设计滤波器。

    如果您需要其他帮助、请告诉我。  

    此致、

    Zain Riaz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zain Riaz、

    我上周对 EMI 滤波器进行了研究。 我已经研究了您上传的文档。 我还遇到了 RC 缓冲器电路。 这通常放置在降压或升压转换器的 SW 引脚上。 我还不清楚输入滤波器是否足以满足辐射 EMI 要求、或者我是否应该使用输入滤波器和 RC 缓冲器电路? RC 缓冲器电路随后应用于辐射 EMI。

    您是否还有一份有关 EMI 辐射噪声水平的 EN5022 EMI 标准的文档。 我遇到的传导 EMI。 本应用手册 适用于传导 EMI 噪声级别 http://www.ti.com/lit/wp/slyy136/slyy136.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaaser、

    您已经阅读了该文档。 当然、可以在输入滤波器之上添加 RC 缓冲器电路、但必须根据您的应用做出此决定。 当然、使用缓冲电路有优缺点、例如、它可以帮助您缩短 SW 节点上的电压上升和下降时间、但最终会增加电路中的损耗、从而降低效率。  

    对于 EN5022 EMI 标准、我很抱歉、这不是 TI 能为您提供的。  

    祝您设计顺利。  

    谢谢、
    Zain Riaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    您是否有用于计算 RS 缓冲器电路的应用手册?

    此致、

    Yaaser