This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:询问 BQ24040设计问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885608/bq24040-asking-for-the-bq24040-design-questions

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ25606

大家好、

客户正在设计 BQ24040.

请您对以下问题提供意见吗?

 

在 BQ24040数据表中、10~0°C 时的默认充电器电流降低为 ISET 的50%。 客户会将其视为0.5C、而电池规格为0.2C。 您能否检查如何保持电池规格较薄?

 

2.对于 BQ25606、由于电池充电额定最大为45°C、充电端接温度如何超过45°C? 查看 JEITA 曲线、可施加充电电流、直至60°C。 此外、对于较低温度(0 ~10摄氏度)、充电电压为 VBATREG (4.2V)、而电池规格仅为4.1V。 您能否详细说明如何满足该要求?

 

3.我们是否有替代 MP2667的解决方案?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    对于 BQ24040、您需要将快速充电设置为0.4C、以满足0-10C 的电池电流降低要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    问题2 BQ25606如何? 请提供您的意见。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    有关 BQ25606的问题、 请参阅 e2e.ti.com/.../885173了解详情。

    谢谢、

    宁。