This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:电池不能充电!#39;t 充电

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886594/bq24715-battery-doesn-t-charge

器件型号:BQ24715

您好!

我们有一个3s2p (NCR18650B)配置电池组。  

测得的电池电压为11.63V

我们连接了适配器和电池 (未连接系统负载)  

我们设置以下值

ChargeVoltage ()= 0x3140H ( 12608mA)

ChargeCurrent ()= 0xC80H (3200mA)  

MinSystemVoltage ()=0x2700H (9984mV)

InputCurrent ()=0x1FC0H (8128mA)

 

 

batfet 无法打开以为电池充电。

我们尝试检查 ACOK 引脚以检查是否检测到适配器、并观察到该引脚被拉至高电平。

测量的电压是

VCC=17.96V

相位= 12.6V

Hidrv= 12.6V

Btst=17.01V

Regn= 6.07V

Lodrv= 0V

SRP= 0V

SRN= 12.61V

BATDRV = 12.59V

电芯= 3.59V

Iout=0;

ACDET = 2.3V

ACDRV = 23.2V

CMSRC = 18V

ACP = 18.1V

ACN = 18.1V

 

我要附上原理图以供参考

 

您能不能帮助我了解电池无法充电的原因?

谢谢你

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    感谢您的详细问题。 我想检查以下几点:

    1) 1)您的 ChargeOption()寄存器设置是什么? 看门狗计时器是否已过期、从而暂停充电?

    2) 2)仅电池模式下(未连接适配器)会发生什么情况? 在这种情况下 BATFET 是否会打开并允许电池为系统供电? 这将排除 BATFET 损坏的可能性。

    3) 3)您提到 SRP = 0V、但 SRN = 12.61V。这是拼写错误吗?

    4) 4)尝试为电池充电时、您能否捕获显示 ACN、SRN、PHASE 和/BATDRV 的波形?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的详细信息

    模块工作正常。 与用于对寄存器进行编程的值有一些不匹配。

    连接充电器后,ACOK 引脚变为高电平,电池开始充电。 一旦适配器断开并再次连接、电池将无法充电。

    1) 1)是否必须始终启用0x15h 才能开始充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    非常感谢您的更新! 我很高兴您的模块现在工作正常。

    1)是的、拔下并重新插入适配器后、主机控制器必须写入 ChargeVoltage()和 ChargeCurrent ()寄存器才能开始充电。 数据表中的第24-25页提供了有关充电器行为和更改 ChargeVoltage()和 ChargeCurrent ()寄存器设置的建议程序的更多详细信息。

    此致、

    Angelo