This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:非隔离式 PD 解决方案

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886876/tps23758-non-isolated-pd-solution

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件: TPS23755

大家好、

我们是否有非隔离式 PD 而非基于 TPS23758的反激式参考设计或指南?

谢谢。

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您的提问。

    我们没有使用 TPS23758的非隔离式 PD 参考设计。 但是、我们有一个在非隔离式降压中使用 TPS23755的设计。 请查找随附的 BOM、原理图和测试报告文件。

    通常、与 TPS23758相比、建议使用 TPS23755来实现成本最低的降压解决方案。 但是、在附加设计中、TPS23755可替换为 TPS23758、也可用于非隔离式应用。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../TPS23755-Buck-PSIL048E1_2800_001_29005F00_Sch-_2800_3_2900_.PDFe2e.ti.com/.../TPS23755-Buck-PSIL048E1_2800_001_29005F00_BOM-_2800_3_2900_.xlse2e.ti.com/.../TPS23755-Buck-PSIL048-RevE1-Test-Report-_2800_3_2900_.docx

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    感谢您的回复。

    看起来它仅支持最大7.5W、如果客户需要13W 的3类、该怎么办?  它是否仍然适用?

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:  

    TPS23755和 TPS23758器件集成了开关 FET。 因此、电流是总功耗的限制因素。 也就是说、TPS23755/58器件可在非隔离应用中支持以下电压/功率电平:

    1.12V、3类功率级别

    在2类功率级别下为2.5V

    在1类功率级别下为3.3V

    如果设计需要12V 非隔离轨、则这些器件可用于支持完整的13W。 但是、当电压低于12V 时、这些器件无法支持所需的更高电流。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师