主题中讨论的其他器件: TPS23755
大家好、
我们是否有非隔离式 PD 而非基于 TPS23758的反激式参考设计或指南?
谢谢。
乔治
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的乔治:
感谢您的提问。
我们没有使用 TPS23758的非隔离式 PD 参考设计。 但是、我们有一个在非隔离式降压中使用 TPS23755的设计。 请查找随附的 BOM、原理图和测试报告文件。
通常、与 TPS23758相比、建议使用 TPS23755来实现成本最低的降压解决方案。 但是、在附加设计中、TPS23755可替换为 TPS23758、也可用于非隔离式应用。
如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!
e2e.ti.com/.../TPS23755-Buck-PSIL048E1_2800_001_29005F00_Sch-_2800_3_2900_.PDFe2e.ti.com/.../TPS23755-Buck-PSIL048E1_2800_001_29005F00_BOM-_2800_3_2900_.xlse2e.ti.com/.../TPS23755-Buck-PSIL048-RevE1-Test-Report-_2800_3_2900_.docx
此致、
Brett Colteaux
PoE 产品营销工程师
尊敬的乔治:
TPS23755和 TPS23758器件集成了开关 FET。 因此、电流是总功耗的限制因素。 也就是说、TPS23755/58器件可在非隔离应用中支持以下电压/功率电平:
1.12V、3类功率级别
在2类功率级别下为2.5V
在1类功率级别下为3.3V
如果设计需要12V 非隔离轨、则这些器件可用于支持完整的13W。 但是、当电压低于12V 时、这些器件无法支持所需的更高电流。
如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!
此致、
Brett Colteaux
PoE 产品营销工程师