This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384EVM:在55V 时切断

Guru**** 2562630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376, TPS2384, TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887278/tps2384evm-getting-cut-off-at-55v

器件型号:TPS2384EVM

大家好、团队、

希望您做得好、您是否介意帮助回答以下客户问题:

我们这里有一款使用 LM5073的产品。  LM5073现已停产、推荐使用 TPS2376代替。  我修改了使用 LM5073的产品之一以改用 TPS2376。

为了测试我对产品所做的修改,我使用 TPS2384评估模块作为 PoE 注入器。  我想测试 TPS2376在 PoE 电压电平为37V 或57V 时的反应。  我的印象是、使用 TPS2384评估模块时、允许我在37V 至57V 之间的任何位置施加电源、在自动(AM)模式下、它将在以太网线路上提供该电压(在检测和分类之后)。  不知怎么说、我可以输入40V 的电压、并且我的 PD 已通电、但如果我将其增加到55V、我会被切断。  正是评估卡切断了我的电源。

查看 TPS2384数据表,我不明白为什么要切断电源。 使用 I2C 控制器、我可以查看各种寄存器、甚至可以写入其中的一些寄存器。  我应该能够控制的一个是通用控制寄存器(从数据表中复制如下)。  特定的位 D2应该允许我禁用端口过压/欠压故障。  我在该位写1时未成功、无法在以太网线路上注入57V 电压。 实际上、当评估板电压升高到56V 时、我可以将端口状态读取寄存器读取为0x41 (这表示存在 UV/OV 故障)。  如果有用、通用读取寄存器为0x06 (这意味着我有一个 TPS2384修订版1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Randhir、

    TPS2384具有55V 过压保护。 如果您想使用更高的电压进行测试、请使用我们的新一代 PSE EVM、例如 TPS23861EVM-612或 TPS2388EVM。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Penny 对 e2e 的全力支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一分钱、

    请参阅以下客户提出的后续问题:

    55V 的过压保护功能是我在数据表中看到的、但通用控制寄存器位 D2显示我可以禁用该过压故障。  我读数不正确吗?

     由于电源引脚可承受高达80V 的电压、为什么在以太网线路上有效提供高达57V 的电压时将过压设置为55V?

     要在我的回答中完成(您在前一封电子邮件中要求):

    1. 我们在低电平位置使用 JMS1 (引脚1至2)
    2. 问题出在所有端口上
    3. 我们没有看到端口重新启用问题。  我们根本无法启用它(当电压高于55V 时)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Randhir、

    您的客户是否使用 GUI 来禁用 OV 故障? 在自动模式下、只能通过 GUI 访问读取寄存器。 由于您的客户只是使用 PSE EVM 来测试其 PD 板、我认为不值得编写代码来控制 TPS2384器件。 请使用较新的 PSE EVM、这些 EVM 具有简单的 GUI 工具、并且没有 OV 限制。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户将会获得不同的 EVM