This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53626:TPS53627和 TPS53626芯片之间有何差异?

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626, TPS53627, TPS53667, TPS53679, TPS53661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885213/tps53626-what-is-the-difference-between-tps53627-and-tps53626-chips

器件型号:TPS53626
主题中讨论的其他器件: TPS53627TPS53667TPS53679TPS53661

我们的一个客户为此设计选择了 TI 电源。

客户建议:该产品目前使用 Intel CPU、需要 VR13.0。 请参阅该设计推荐的 TPS53627和 TPS53626。

打扰一下:

A.这两种材料之间的区别是什么?

b.我们目前使用的是 TPS53667、即 vr12.5、它是否与 VR13.0标准兼容?

期待您的回复!谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两款器件均适用于 VR13.0。 差异是 DAC 步长/范围。  

    TPS53626:Intel VR13 5mV DAC

    TPS53627:Intel VR13 10mV DAC

    TPS53667不支持 SVID。 对于内核电压轨、我们建议的 VR12.5器件为 TPS53661、我们建议的 V13.0 TPS53679。 您可以通过电子邮件向 VR [at] list [dot] ti [dot] com 获取更多信息、以获取数据表、因为这些器件受英特尔 CNTA 保护。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们选择的英特尔 CPU 是 SnowRidge。

    CPU 手册建议使用 TPS53626和 TPS53627。 您能否推荐具有成本效益的电源解决方案、包括 MOS 芯片、并提供相关的电源设计材料?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 CSD95372A 与 TPS53626/27配对使用、有关参考设计材料、您可以参阅英特尔客户参考板原理图。

    谢谢

    Chasel。