This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:tlv70433

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887365/tlv704-tlv70433

器件型号:TLV704

TLV70433 ---- 如下图所示、(Tlv70433焊接在 PCB 上、而不是 ht7533)、在 in1和 in2之间添加 DC20V 直流电压、输出负载的功耗仅为10mA。 上电后、tlv70433将快速老化。 请帮助分析原因? 将 CIN 和 COUT 调整为0.1uF/1uF、1uF / 2.2uF、并联 TVS 到输入端不起有效的作用。上电时、使用示波器测量 PIN2波形、未发现过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    3.3V 电源轨上的总电容是多少? 由于 VOUT 上具有大电容、因此可能会导致器件发生故障。  

    此外、二极管电桥让我质疑输入是否为直流? 如果是、什么是钳制峰值电压? 如果不是、为什么会有二极管电桥?

     TPS709 也是一款低 IQ 器件、可耐受30V 电压。  

    但愿这对您有所帮助。