This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:电池连接工作、但适配器不工作

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886102/bq24074-battery-connection-works-but-adapter-does-not

器件型号:BQ24074

我使用 BQ24074为电池充电并检查电源正常。 微控制器在3.7V 电池连接到电源路径时启动、但当我将12V 适配器连接到电源路径时不会发生同样的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snehal、

    BQ24074的建议工作电压范围为4.35V 至10.2V。 不保证在该范围之外运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snehal、  

    只是想了解我的回复是否对您的问题有所帮助、或者是否有任何更新。