This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3463EVM:LED 导通电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887523/lm3463evm-led-turn-on-voltage

器件型号:LM3463EVM
主题中讨论的其他器件:LM3463

大家好、

当我找到有关 LED 导通电压的公式和数据时、我查看了与 LM3463 (snva642a)评估板相关的文档。 LED 导通电压应比 VLED_MAX_COLD 高5V (Vdhc_READY = Vled_max_COLD +5V)。 我还看到了电源反馈节点上的导通电压和电阻之间的另一个关系,由 Vdhc_ready = 2.5V +(Rfb1 + Rfb2)/Rfb2算出。 到目前为止还不错、但在文档的第5页上有一个实际示例、其中 Rfb1和 Rfb2分别为39.8k 和3.9k、对于48V 的 LED 导通电压(VRAIL)。  

问题是、如果您求解 Vdhc_ready = 2.5V +(Rfb1 + Rfb2)/Rfb2的公式并使用其给定的值更改电阻变量、我们得到的 Vdhc_ready 为28V、远低于所需的48V。  我在这里是否遗漏了什么?  

非常感谢您的观看。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    该部分的措辞显示:

    "假定主电源的特性:
    VFB = 2.5V
    RVFB1 = 39.8k

    RVFB2 = 3.9k"

    这是一个假设、并不是在实际应用中。

    谢谢!