请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77905 大家好、
要求对 BQ77905的 UV 迟滞进行一些说明。 数据表的第7.5节显示了200mV 至800mV 的 UV 迟滞。 但可订购器件上的迟滞设置限制为400mV (表2)。 数据表的其他部分似乎显示正确的迟滞设置为400mV。 您能帮我们检查一下吗?
提前感谢!
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.