This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:待机电流

Guru**** 2521660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1, TL4242-Q1, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887368/tps92515-q1-standby-current

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件: TL4242-Q1TPS92513

大家好、

我正在寻找一款在 PWM =低电平时具有<100uA 待机电流能力的 LED 驱动器。

VLED=3.5V

ILEed = 350mA

VIN = 12V (汽车电池)或5V 或3.3V

我尝试使用 TPS92515-Q1、但最终发现其待机电流最大为1.5mA

我找到了 TL4242-Q1、但它只能在 Vin=5V 时提供200mA、见数据表图2。

请告知可能的器件吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    您可能需要考虑 TPS92513。

    最小 VIN 为4.5V、即可以在5V 或12V 输入下工作。  在3.3V 输入下不工作。

    谢谢!