This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:前馈电容值计算

Guru**** 2535280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887185/tps63000-feedforward-capacitor-value-computation

器件型号:TPS63000

数据表(第11页、第8.2.2.1节)中有用于计算前馈电容值的公式2。 如果 R1为1兆欧、则 CFF=2.2uF。 这似乎是一个非常大的数字。 您能否确认没有1、000或10、000、000的缺失因素? 我对此感兴趣、因为我们在输出负载上具有相对较快的较大阶跃。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿凡达、

    公式正确、计算 CFF 电容时必须使用基本单位:

    CFF [F]= 2 µs /R1 [欧姆]

    MΩ、当 R1 = 1k Ω 时、CFF = 2pF。

    请注意、这是一个通常可以正常工作的近似值。 有关更多详细信息以及改善瞬态响应的正确过程、请参阅此应用手册:
    http://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf

    此致、
    密耳