This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:在12V 电压下进行2节电池充电时的失控电流

Guru**** 2523350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884871/bq24170-runaway-current-for-2-cell-charging-at-12v

器件型号:BQ24170

我已经使用该 IC 完成了两个设计。 两种都适用于2节电池设计。 均采用12V 直流供电。 两种设计的原理图相同(设计几乎与评估模块的原理图相同)。 不过、布局是相当不同的。 一种设计效果完美。 在第二个设计中、如果我提供9V-11直流电、电池充电效果会很好。 但是、如果我提供12V 直流电、输入电流会逐渐从1.4A 上升到3A (这是我的直流电源具有的最大电流)。 电流在大约5分钟的时间内逐渐增加、PCB 温度上升至70°C、而工作温度仅为45°C。两种设计中的组件(电阻器、电容器、电感器和二极管)是相同的。 显然、问题出在布局中。 在第二个设计中、我没有遵循数据表第31/41页给出的所有9个布局准则。 不过我想知道:导致电流逐渐上升的最可能原因是什么布局缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darien:

    只需确认它不是 IC、肯定是布局、您是否能够将 IC 从良好的设计移至不良的设计并重复该问题?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darien:

    如果没有布局、很难进行诊断、但我首先要了解您的布线是否过窄或过长、或者两者的组合。 例如、准则2建议将电感器输入端子尽可能靠近 SW 端子放置、从而使走线足够宽、能够处理充电电流。 您的工作布局有哪些显著变化? 这可能是一个良好的起点。 我们建议按照数据表布局指南部分中给出的优先顺序遵循布局指南。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我在指南(数据表第31/41页)中已有和未遵循的内容:

    10uF 和0.1uF (评估模块设计第18/20页的 C7、C8)靠近 BQ24170的 PVCC 引脚2和3。 (与 EVM 板上的2-3 mm 相比、距离约为8 mm)

    我的电感器非常靠近 BQ24170的开关引脚1和24。 我在电感器的开关引脚和开关端子上浇注了一个7.5 x 2 mm 的多边形。 我使用 Bourns 的 SRP5030CA-3R3M 电感器、该电感器满足设计的电流要求。

    充电电流感应电阻器非常靠近电感器。 但是、SENSE 引线不会在同一层上路由到 BQ24170。 SRN 端子通过顶层布线、SRP 端子通过内层布线。 我不太理解"不通过高电流路径路由传感引线"。 这是否意味着我不应通过 BQ24170的高开关电流环路走线? 不过、在成功的设计中、我完全按照 EVM 中的方式布线。

    输出电容紧邻感应电阻器输出端和接地端。

    5.我不明白这点。 我已将设计中的所有4层多边形浇注到 PGND。 (我在成功的设计中也没有这样做)

    6、同样、我在两种设计中都没有这样做。 但是、从我在第14/20页的 EVM 设计中看到的情况来看、PGND 和 AGND 在内层上通过一个大多边形进行连接。

    7.我在两个设计中都做了这项工作。  

    8.这项工作已经尽可能完成,但在第二个设计中的程度略小。

    9.我在两个设计中都做了这项工作。  

    这是不起作用的设计布局的屏幕截图

    这是两种设计中使用的原理图的屏幕截图:

    下面是工作设计的屏幕截图:

    我的设计位于基于 Altium 的 SolidWorks PCB 中。 但文件扩展名与 Altium 不同。 如果共享光绘文件会有所帮助、那么我可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。 是的、第一个设计制造了40个 PCB、而没有一个 PCB 存在问题。 第二个设计有4块为原型设计制造的 PCB、所有4块设计都有完全相同的问题。 烤箱的重新流动条件差是否会对 IC 造成这种类型的损坏? 因为烤箱回流焊模式与理想的建议曲线相距较远。 但是、温度不会超过300摄氏度。 第一个设计由专业人员制造、而第二个设计目前正在进行原型设计、并由一家小型原型设计公司组装。 ESD 损坏是否会导致这种情况? (因为我已经学会了 BQ24170对 ESD 极其敏感的困难方法)、因为它在9-10V 直流输入下工作正常。 这仅发生在略高于11V 至12V 范围的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darien:

    作为第一步、您能否将已知正常工作的 IC 焊接到电路板上、而电路板的性能未达到预期? 我只想消除 IC 是问题的可能性。

    第二、您能否在每种情况下探测 ISET 电压? 您似乎不会在原理图中偏置它。 该引脚与 RSR 一起有助于设置充电电流。 通过将其悬空在两个不同的布局上、我怀疑每个布局中的 ISET 电压不同、从而导致意外结果。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的回答。 我将从卷盘焊接另一个正常工作的 IC、并检查并返回给您。 由于这种故障在所有4个组装电路板上都均匀发生、我假设这是一个设计缺陷。 但我将焊接一个正常工作的 IC 并进行检查。 抱歉未发布整个电池充电电路。 我放大了 IC 本身并保留了所有分压器设置。 给你:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darien、

    新 IC 的工作原理是什么? 只是想了解一下状态是什么?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Machael、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我将已知正常工作的 BQ24170 IC 焊接在第二个不工作的设计 PCB 上、效果相同。 电流逐渐上升、电路板加热至70度以上 C。事实上、我有新信息。 无论9V 或12V 直流输入如何、都会发生这种电流上升。 之前、我以为只有12V 发生了这种情况。 我们已从新设计开始。 我们将能够在几周内进行测试。 在我们测试新设计后、我将向您更新。