请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 您好!
根据需要看门狗计时器、我们需要在 看门狗时间周期内写入 REG0x15 ()或 REG0x14 ()、当充电结束时、电池已充满电、因此我们将充电电流设置为0、 但是、如果我们不重写 REG0x15 ()或 REG0x14 ()、则充电器将暂停、并且无法使用 OTG 功能、因此我希望在 看门狗时间周期内将0写入 REG0x15 ()或 REG0x14 ()、 要将充电器电流设置为0以防止看门狗计时器暂停充电器? 这是可以的吗?
谢谢。