This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:tps568230引脚配置

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887296/tps568230-tps568230-pin-configuration

器件型号:TPS568230

您好!

我想知道为什么封装具有多个 VIN 引脚配置、不仅是 Vin、还有 SW 和 GND 引脚。 此配置是否有任何特定功能? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个主要原因、

    有助于散热。

    2、 由于每个引脚的电流能力限制、高电流应用需要更多的引脚。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    单 个引脚上的电流消耗(8A)可能不切实际。 电源接线的电阻必须非常低、否则会有很大的热量损失。  

    2.使用多个接地引脚,包括 GND 散热焊盘,以确保 IC 所连接的 PCB 具有更高的导热性。

    3. 多条电源线为器件提供了多种电源取电途径,从而在高电流事件期间防止电压下降。 而且、当引脚处于合理位置时、它可以减少内部串扰。

    谢谢、

    Lishuang