This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B-EP:使能阈值电压

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2854B-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886036/uc2854b-ep-enable-threshold-voltage

器件型号:UC2854B-EP

您好、TI 团队

我的客户正在使用 UC2854B-EP。

通常情况下、我认为 ENA 的工作电压为2.35V 或更高。

但是、有一个采样在大约1.9V 的 ENA 下运行。

此时 VCC 约为10.5V。

VREF 还输出7.5V。

为什么即使 ENA 低于阈值,IC 也会工作?

在什么条件下会发生这种情况?

请告诉我。

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    该  引脚上的电压高于典型阈值2.55V (2.35V~2.9V)、即可让器件开始工作。  由于使能迟滞(0.5V ~ 0.6V)、一旦运行、器 件将在该引脚电压低于使能迟滞电压低于阈值时关断。

    此致、

    Teng




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速响应。

    这种现象实际上发生在启动时。

    有波形和电路图,但无法在此处上传,所以可以直接交换(电子邮件或电子邮件)吗?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、我的电子邮件是 teng-feng@ti.com、 谢谢!         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    我稍后会将材料发送到您的电子邮件。

     

    此致、

    高志林