主题中讨论的其他器件:TPS650864、 TPS65086、 TPS650861、 BOOSTXL-TPS650861、
您好!
我对这两个器件之间的差异并不十分清楚。 看起来他们共享 EVM、但 EVM 使用 TPS650860。 TPS650864是否缺少任何特性/特性?
我的客户想要评估 TPS650864x 系列的所有型号、是否有办法在该 EVM 上进行评估?
谢谢、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对这两个器件之间的差异并不十分清楚。 看起来他们共享 EVM、但 EVM 使用 TPS650860。 TPS650864是否缺少任何特性/特性?
我的客户想要评估 TPS650864x 系列的所有型号、是否有办法在该 EVM 上进行评估?
谢谢、
Michael
您好、Michael、
TPS65086、TPS650861和 TPS650864都是相同的核心器件。 唯一的区别是存储在非易失性存储器(NVM)中的默认设置。 在一个系列上没有任何可用的设置、但在其他系列上没有。
仅包含 TPS650860A0RSK#的 TPS65086系列作为通用预编程器件发布、旨在展示 NVM 的示例、并允许客户使用 EVM 测试各种性能指标。 www.ti.com/.../swcu186中概述了 NVM 设置
TPS650864系列器件的发布日期较晚、包括4个用于各种 Xilinx 系列的独立 NVM 设置。 它被拆分为 TPS65086、因为所有 NVM 设置都专门用于 Xilinx。
TPS650861系列是用户可编程版本、其中非修整 NVM 为空白、以便客户可以根据需要对所需的电压、序列、GPO 设置等进行编程。
所有3个系列都可以焊接到 TPS650860EVM-116或用于 BOOSTXL-TPS650861插座板、但某些默认设置可能会导致电路板配置发生更改(例如、如果使用 TPS6508641与 TPS650860、BUCK1反馈将发生变化)。
如果您有任何疑问、请告知我们。