This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 韩国的离线代理?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070, UCC28950, LM5045, LM5036, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885072/offline-agent-in-korea

主题中讨论的其他器件:UCC28070AUCC28070UCC28950LM5045LM5036UCC28740

尊敬的 TI

你好

我目前在为电动汽车和开发磁性设备的公司工作

计划开发汽车电源(PFC、降压、LLC)、因为我研究和开发磁性器件。

我想知道是否有工程师可以离线提供有关 TI 技术和产品的建议。

如果您有脱机工程师或代表可以提供产品和技术建议、请联系我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享更多电源转换器的规格和要求? 然后、我可以向您推荐 TI 产品和解决方案。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    我问的是小型移动车辆的充电器。

    图像附件未最终确定。

    但您可以检查内容。

    我计划发展三件事情。


    首先、我需要有关 PFC 和辅助电源开发的帮助。

    1.interleaved PFC ucc28070a (非风扇系统)
    交流/直流辅助电源(反激式系列)/ 10 ~ 15W
    3.DSP 28335 (电流控制器)->2800049、28379x (待开发的控制器类型)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    可以在此处使用 UCC28070。

    但不建议将 LLC 用于380V 输入、150V~300V 输出、1kW 应用、我建议使用全桥(器件 LM5036、LM5045)或相移全桥 UCC28950/1。

    对于辅助反激式、您可以使用 TI 反激式控制器 UCC28740/2。

    BTY 您能否为 DSP 和降压控制器创建新帖子、因为它们不属于 HVP-HVC、谢谢。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng Feng

    感谢你的答复。

    我对您对 LLC 的回答有疑问。

    我想知道为什么我们不建议在380V 输入下提供150 ~ 300V 输出。 我们正在审查 LLC、以便根据客户的要求获得高效率。 全桥转换器具有与输入电压不同的宽输出电压范围。 因此、我决定了主要变压器设计条件很困难。

    此致、

    Choi