This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710EVM-001:针对输入电源范围退出脉冲跳跃模式

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704, LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884667/lmz31710evm-001-getting-out-of-pulse-skip-mode-for-input-supply-range

器件型号:LMZ31710EVM-001
主题中讨论的其他器件:LMZ31704LMZ31707

我已探测到 EVM 上的开关节点(PH 节点)接地。 它跳过6V 输入电压下的脉冲、并从7V 输入电压开始持续切换。 由于这会增加静态电流并消耗电池电量、是否有任何方法可以避免在空载时退出脉冲跳跃模式? LMZ31707或 LMZ31704能否缓解此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

      脉冲跳跃模式的目的是为了节省能源、因为您不像 CCM 模式那样连续切换。 为什么您担心脉冲跳跃模型会增加电流消耗?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、 您好、不、我想避免在空载条件下退出脉冲跳跃模式。 遗憾的是、LMZ 31710不是这种情况、芯片进入脉冲跳跃(低电流)模式、并在空载时在特定输入电源范围内进入连续开关(高电流)模式!! 我不知道发生这种情况的原因,我认为这是一个真正的设计问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、只是想让您知道我们正在调查您的顾虑。 从与同事的交谈中、我相信这是预期的、但我会准备一些测量以帮助解释。 请给我几天的时间、以便与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我试图解释您在随附文档中看到的行为。 我希望这有助于澄清器件的工作原理。

    您可以尝试将 EVM 上的开关频率降至750kHz 甚至500kHz、以查看在较低频率下增加的电感器纹波是否有助于在输入电压范围内将器件保持在一种工作模式(Eco-mode)。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LMZ31710-input-current-surge.docx

    此致、
    Kris