This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80通信失败

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886373/bq40z80-bq40z80-communication-failed

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: EV2400

大家好!

最近、该公司正在使用 bq40z80进行一个带有库仑计的6系列保护板项目。

配置参数并将 srec 文件刻录到 bq40z80中并使用一段时间后、一切都正常。 在此期间、未执行停机操作、并且很少断开功率计的电源。

但随着项目的深入、需要发送 bq40z80 shutdownm 订单、或者需要关闭/打开 bq40z80电源、发现这两种操作可能会导致 bq40z80数据混乱、 并且不能 再次刻录 srec 文件、即使 P +和 B +端在上电之前短路也是如此。 它始终提示" Device not in Rom mode "。这种现象已经出现很多次、现在已经放弃了10个 IC。

您是否遇到过此问题?非常感谢!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从仪表板中、请使用 EV2400 v0.28代替 EV2300 3.1c、或使用 bq40z80 EVM 上的板载 EV2400。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、bq40z80能否仅通过下载工具 EV2400加载固件? EV2300是否存在任何不兼容性? 我们的项目现在遇到了上述相同的问题、我们使用 EV2300进行通信和下载固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 EV2400。