请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他器件: EV2400
大家好!
最近、该公司正在使用 bq40z80进行一个带有库仑计的6系列保护板项目。
配置参数并将 srec 文件刻录到 bq40z80中并使用一段时间后、一切都正常。 在此期间、未执行停机操作、并且很少断开功率计的电源。
但随着项目的深入、需要发送 bq40z80 shutdownm 订单、或者需要关闭/打开 bq40z80电源、发现这两种操作可能会导致 bq40z80数据混乱、 并且不能 再次刻录 srec 文件、即使 P +和 B +端在上电之前短路也是如此。 它始终提示" Device not in Rom mode "。这种现象已经出现很多次、现在已经放弃了10个 IC。
您是否遇到过此问题?非常感谢!