This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:安全状态 OC 位

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886757/bq40z60-safety-status-oc-bit

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

我购买了一个器件型号为 NCR 26650A (5000mAh)的电池、我打算在我的项目中使用。 此电池在化学成分编程中不可用。 因此,我正在寻找另一种选择。 因此,我选择了另一种方法,即化学 ID 为2682 Efest IMR-26650 (5000mAh),但当我想充电时,bqstudio 会报告错误:OC 位,因为安全状态为高电平。 因此、我无法使用该部件完成学习周期。 我想要求使用新的化学 ID 来解决我的问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamed、

    正确的化学 ID 对于监测计器件至关重要。  我建议您使用 GPCCHEM 工具(http://www.ti.com/tool/GPCCHEM)为 您当前使用的电池找到最匹配的化学 ID。 下载说明手册并根据说明收集数据。

    Andy