This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25085:使用 WEBENCH 设计的定制 PCB#39降压转换器无法提供额定电流的问题。 额定电流5A、提供0.2A 电流。

Guru**** 2635395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886315/webench-tools-lm25085-issue-with-a-custom-pcb-s-buck-converter-designed-with-webench-not-supplying-rated-current-rated-for-5a-supplying-0-2a

器件型号:LM25085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我创建了一个具有16V 电压输入(来自锂聚合物电池)的定制 PCB。 然后、该电压降压至5V、最大电流输出为5A、也降压至12V、最大电流输出为5A。

为了创建该 PCB、我使用 WEBENCH 生成以下原理图。  

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SD2.cgi?ID=225346::power::am3098@live.mdx.ac.uk -- 12伏

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SD2.cgi?ID=225347::power::am3098@live.mdx.ac.uk -- 5V

然后、我使用 Altium 并借助相同的组件和一些附加连接器创建了该 PCB。 库位于 https://imgur.com/a/qhV29xm。此电路板限制为2层、因此我还使用了评估板作为参考设计  

PCB 到达并组装完毕后、我通过将2.7欧姆功率电阻器作为负载来测试12V 电压轨、并以4A 电流作为输入电流、输出电压仍然为12V、这表明该电路性能良好。 然后、我移除了12V 电源轨上的负载、并在5V 电源轨上施加了一个1欧姆的功率电阻、输出电压从5V 降至1.38V、消耗的输入电流仅为0.2A。 这是非常奇怪的、因为布局非常相似。

哪里出了问题? 我尝试验证 WEBENCH、但我只能使用 Excel 快速入门指南、该指南提供了相同的组件值。 我们非常感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abubakar:

    您是否具有适用于5V 设计的 SW 信号?

    此外、您是否尝试在5V 设计上使用更低的输出电流?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有这样做、我尝试将 ODROID 插入负载、它无法启动、输入电流上限为0.2A。 通常在插入了甲状腺的情况下、它在引导和空闲后消耗0.7A 电流。 我想知道、由于12V 电压轨工作正常、5V 电压可能没有故障组件或焊接危险。 我想我会尝试更换所有部件。 您对如何调试此功能有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abubakar:

    我认为、如果没有示波器图、检查这一点很棘手。 需要检查的一点是、您是否具有正确的电阻器感应来感应电流。 您可能已经提前采用了电流限制。

    谢谢

    -Arief