This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:读取 afe 数据时出现问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ78350-R1, BQSTUDIO, EV2400, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886600/bq78350-r1-problem-in-reading-afe-data

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350BQSTUDIOEV2400BQ76920

您好!

我将 bq78350与 bq76940搭配用于我的项目之一

我想使用0x59命令从 bq78350-R1获取 afe 配置数据。

我使用 Bqstudio 和 ev2400与 bq78350通信。

为了响应我的读取命令、我将获取一些随机数据、但不是 AFE 寄存器的实际数据

读取 AFE 数据寄存器的正确步骤是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansul、

    该命令适用于我-我在来自同一器件系列的 BQ76920 EVM 上快速测试了它。 请参阅下图、其中显示了将0x005B 写入0x44、然后从0x44读取。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您提供信息。 这很有帮助。

    您还能向我展示如何使用0x59命令执行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansul、

    过程相同。 将0x0059写入0x44、然后从0x44读取。  

    此致、

    Matt