This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:高侧版本?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, TPS22993, TPS22994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886787/uln2003a-high-side-version

器件型号:ULN2003A
主题中讨论的其他器件: TPS22993TPS22994

是否有能够复制 uln200x 系列输入样式 和(几乎所有都是)封装类型的高侧驱动器? 基本上、我正在寻找一个驱动器来替换用于共阳极显示的 LED 显示驱动器电路中的 ULN2003A、我希望它能够驱动共阴极显示、因为这是我手头的事情。  (即、如果没有必要、我可以进一步修改电路、但如果没有必要、我更愿意这样做。)

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我们产品系列中最适合您应用的高侧驱动器是我们的负载开关。 遗憾的是、我们的最高通道数负载开关仅提供4个通道、即 TPS22993和 TPS22994。 这些负载开关可能适合您的应用、但可能会增加设计的复杂性、因为您需要两个器件才能到达相同数量的通道。 修改电路以保持 ULN2003可能会更容易。 请告诉我您的想法!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能会看到有关修改我的电路的信息。  

    感谢您的帮助!