This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:我们是否有1MHz~20Mhz 的 PSRR 数据

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886877/tps7a8300-do-we-have-the-psrr-data-for-1mhz-20mhz

器件型号:TPS7A8300

大家好、

我的客户希望使用 TPS7A8300作为10k~20Mhz 电压的滤波器。 我们是否有1MHz~20Mhz 的 PSRR 数据? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    不幸的是、我们没有。 原因是、超过1MHz 时、您看到的是输出电容器的影响。 对于2MHz 以上的额外滤波、您可能希望使用铁氧体来帮助滤除任何高频纹波。

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否意味着器件无法处理20Mhz 噪声?  π、我们只能使用 RC 滤波器或 Δ Σ 滤波器 来实现  性能、对吧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是对于频率超过1MHz 的情况、所有 LDO 都依赖于外部滤波来滤除输入纹波。 LDO 之前或之后的 RC 或 LC 可以在该范围内提供帮助。

    此致、