This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:请提供 SYSOFF 的引脚说明

Guru**** 2515700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885393/bq24075-please-provide-the-pin-description-for-sysoff

器件型号:BQ24075

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在尝试利用 BQ24075为 2600mAh 锂离子电池充电。 我们需要对 SYSOFF 引脚进行澄清。 当电池充满电并连接到系统时、我们的系统通常消耗1A 的电流。 我们使用电量监测计 IC 持续监测电池的充电状态。 当充电状态低于阈值时、我们希望将电池与系统隔离。 为了实现此过程、我们计划使用 SYSOFF 引脚。

根据数据表中的引脚说明、SYSOFF 是一个高电平有效引脚、连接后、从电池到输出的串联 FET 会关断、并从电池断开系统与电池的连接。 SYSOFF 引脚是否始终为高电平? 或者在断开连接时将其状态更改为低电平。

我已随附我的参考原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SYSOuf 引脚在内部被拉至高电平、因此您必须从外部将引脚拉至高电平或低电平、因为不建议将引脚保持悬空。

    在原理图中、您需要将 BAT1连接到 BAT2。  

    EN2应上拉至 VOUT、因为输入电压额定值为28V、EN 引脚的额定电压仅为7V。

    OUT_2应短接至 OUT_1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sharafadeen Raheem:

    根据您的建议、我们修改了原理图。 请查看下面随附的电源管理部分原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、不建议将 SYSOFF 保持悬空、因此您需要在 BAT 和 SYSOFF 之间连接一个上拉电阻器。 此外、MOSFET 的栅极上应该有一个下拉电阻器。 请注意、如果您使用 MCU 控制 FET 的栅极、则当电池从 OUT 断开时、MCU 将关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sharafadeen Raheem:
    我们对 TMR 电阻器的计算有一些疑问。 数据表显示 tMAXCHG 为6.5hrs (pg# 32)、
    这是什么,如何设置预充电和快速充电,
    我们的电池需要以1.3A 的电流持续2.5小时才能完成充电(充满电)(电池数据表)、
    我们来计算 TMR 电阻器的值。
    请简要说明以了解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    定时器的计算如 数据表第32页的第10.2.2.2.4节所示。 预充电计时器是快速充电计时器的10%。 您无法单独设置它们。

    请查看数据表第25页的公式7以了解该公式。