This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:栅极电阻器功率计算

Guru**** 2381210 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886595/ucc21222-gate-resistor-power-calculation

器件型号:UCC21222

您好!

我想在下面澄清两点。

1) 1)我想知道如何计算栅极串联电阻器的功率耗散。

我执行了如下操作。

栅极电压(V):12V

栅极串联电阻(R):16.5R

MOSFET 总栅极电荷(Qg):331nC

开关频率(F):12kHz

栅极电流:  

V/R = 12/16.5 = 0.727A

栅极电压上升时间:  

q=i*t

栅极电压上升时间(tr)=331nC/0.727 = 455nS

R16.5 (功率耗散)= V*I = 12*0.727 = 8.7W (对于42uS)、占空比为12kHz

是这样吗?

2) 2)我能否考虑脉冲功率限制以满足上述情况下的功率要求。 但是、它仅在数据表中提到的短时8000Hers 承受限值(请参阅以下链接、第5页连续脉冲功率)

http://www.vishay.com/docs/20043/crcwhpe3.pdf

请建议如何选择栅极电阻器。

谢谢、此致、

Suresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    感谢您的提问。 很高兴再次与您交谈。

    考虑栅极驱动器拉电流/灌电流阻抗的影响也很重要。 您可以在数据表的电气特性表中找到这些值。 这些将进一步限制峰值电流。 由于栅极驱动器正在为容性负载充电、因此也不一定在整个455ns 的充电时间内持续提供0.717A 的电流。

    通常、这些电阻器可以处理栅极驱动器的脉冲额定功率、因为其持续时间小于1us。 我主要重点介绍如何确保电阻器能够处理系统所需的 rms 功率耗散。 根据我的计算结果、整个栅极驱动器系统仅消耗~6mW、因为它以如此慢的速度进行开关。 对于该电阻器数据表中的任何封装尺寸、这都应该很好。 如有必要、您始终可以添加并联电阻器、以便将功率耗散分散到多个电阻器上。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很高兴带您来。

    您能告诉我们的公式、通过该公式、我们可以计算栅极驱动器功率耗散和栅极电阻器功率耗散、以便为我的应用进行计算。 在您的上述描述中、它非常通用。

    此致、

    Suresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    有关计算栅极驱动器功率耗散的公式、请参阅 UCC21222-Q1数据表中的第9.2.2.6节。 您也可以使用本节中的计算来推测栅极电阻中的功率耗散。 只需从总功率耗散中减去栅极驱动器功率耗散。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John