This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV627432:最大输出电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV627432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886944/tlv627432-max-output-current

器件型号:TLV627432

大家好、

客户对 tlv627432有一个问题。 如数据表所示、VOUTnom + 0.7 >= 2.15V、最大输出电流为300mA; VOUTnom + 0.7 >= 3V、最大输出电流为400mA。

如果 Vin = 5V、Vout = 1.8V 或1.2V、则两个最大输出电流都将为300mA。 我的理解是否正确? 希望您对此发表一些意见。

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的联系。  

    由于两种情况下的输入电压均为5V、因此该器件在输出电压分别为1.8V 和1.2V 时应能够支持400mA 的电流

    我希望这能回答你的问题。 如果您需要进一步的帮助、请随时返回。

    谢谢、

    Zain Riaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    感谢您的回复。

    我能否理解、如果 Vin>=2.15V 且 Vin >=VOUTnom+0.7、则最大输出电流为300mA;

    如果 Vin >= 3V、Vin >= VOUTnom+0.7、则最大输出电流为400mA;

    我的理解是否有意义?

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    是的。 这正是数据表中的公式所代表的含义。 我看到它的方式如下:

    • 仅当: 5.5V≥VIN≥3V 时才能实现400mA、请记住、必须始终满足以下条件: VIN≥VOUTnom+0.7V
    • 仅当:5.5V≥VIN≥2.15V 时才能实现300mA、请记住、必须始终满足以下条件:VIN≥VOUTnom+0.7V

    我希望这澄清了情况。  

    此致、
    Zain Riaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    感谢详细的解释、清楚地了解这一点。

    此致、

    将会