This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 铅酸电池建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ24650, BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886169/recommendation-for-lead-acid-battery

主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ24650BQ25700ABQ25700

HII 我需要推荐使用输出电压为6伏的铅酸充电器 IC 电池  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AIED、

    我需要有关您的应用的更多信息。  充电器的输入电压是多少?  最大充电器电流是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jeff  

    感谢您的回复,充电器的输入电压为6至8伏,电流高达2安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AIED、

    6V 铅酸的充电电压需要高于6V、然后保持在6V。  下面链接中的应用手册解释了更多信息。

    由于输入电压为6V 至8V  、我们基于降压的充电器(如 BQ24650)将无法为电池充满电。  BQ25713等降压/升压充电器的性能非常高。  它是主机控制的充电器、不是独立的。  您是否有支持 I2C 通信的处理器/微控制器?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jeff 感谢您的回复  

    是的、我有一个微控制器、有一个应用手册介绍了如何使用 BQ25713为铅酸电池充电、就像您在这里为  BQ24650连接的电池一样

    如何设置 大容量级的充电电流、 吸收 级的电压和最终浮动电压?

    我习惯只使用 TO 引脚正极和负极来查看铅酸电池我不确定它是否具有 TERMISTOR 如何在 设计中将其考虑在内  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aied、

    对于 BQ25713、主机软件将使用 ADC 来监控电池电压和充电电流、然后在满足阈值时更改充电电压。

    对于 BQ24650、应用手册介绍了如何使用额外的反馈电阻器和 FET 在大容量电压和最终浮动电压之间进行更改。

    如果不使用 TS、则从 REGN 到 TS 再到 GND 的等尺寸电阻分压器会误导充电器、使其认为电池温度适合充电。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jeff 非常感谢, 我有一个 SoM (模块中的系统), 我可以使用 i2c 将 SoM 连接到  BQ25713,SoM 基于 Linux  

    您是否有适用于   BQ25713 的主机软件、我可以在板载 SoM 上安装该软件、该软件会将  BQ25713自动配置 为铅酸充电器?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、AIED、

    我们在这里有 Linux 驱动程序参考代码、必须针对 BQ25713进行轻微修改、但它基本上是相同的寄存器集: https://github.com/tibms/kernel-4.4/tree/release/drivers/power/bq25700

    请记住、这适用于 SMBus 器件 BQ25700A;因此、您需要修改 BQ25700_reg.h 文件中的 I2C 从器件地址和寄存器地址。  

    就将其转换为铅充电器而言、我们不必实施特定的 Linux 驱动程序参考代码、但您可以针对铅酸电池修改上述文件。  

    如果您有板载电量监测计、您将从上面的参考代码中使用两个功能:

    静态 int bq25700_set_charge 电流(struct bq25700 * bq、int 电流)

    静态 int bq25700_set_charge (struct bq25700 *bq、int volt)

    第一个是对充电电流进行编程、第二个是对充电电压进行编程。

    对于铅酸电池、与锂离子电池相比、唯一的主要区别是"吸收"阶段、在该阶段、您需要对较高的 CV 电压设置进行编程、直到电流显著下降、然后 CV 电压设置更改为较低的"浮动电压"设置。

    此致、

    Joel H